DENSOのロボットアームをTIG溶接に使用できますか?

変更日 水, 12月 10, 2025 で 9:21 午後

背景
TIG溶接機を使用した手動プロセスを、自動化を含むロボットアームで置き換えることはできますか?

回答
残念ながら、当社のロボットはTIG溶接用途には対応していません。これは、ノイズがエンコーダに干渉する可能性があるためです。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください
CAPTCHA認証が必要です。

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。