背景
TIG溶接機を使用した手動プロセスを、自動化を含むロボットアームで置き換えることはできますか?
回答
残念ながら、当社のロボットはTIG溶接用途には対応していません。これは、ノイズがエンコーダに干渉する可能性があるためです。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。
背景
TIG溶接機を使用した手動プロセスを、自動化を含むロボットアームで置き換えることはできますか?
回答
残念ながら、当社のロボットはTIG溶接用途には対応していません。これは、ノイズがエンコーダに干渉する可能性があるためです。
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。